This website requires JavaScript.
クーポン

ブログ - JLCCNC

PCBにおけるCNCマシニングの応用事例及び研究動向考察

1.PCBにおけるCNCマシニングの応用事例及び開発背景 CNCマシニング(ComputerNumericalControlMachining)は、PCB(プリント基板)の製造において高精度で自動化された加工技術として幅広く利用されています。CNCマシニングは、コンピュータ制御によって工作機械を操作し、基板の形状を削り出したり、穴を開けたりするプロセスです。PCB製造において、CNCマシニングは主に基板の外形加工や部品実装用のスルーホールの作成などに用いられています。以下に、CNCマシニングの具体的な応用事例と、その技術的な背景について説明します。 図1 JLCPCBにおけるPCB生産ラインイメージ 1.1 応用事例 基板の外形加工:CNCマシニングは、PCBの外形を精密に加工するために使用されます。特に、複雑な形状や細かな加工が必要な場合において、その高い加工精度が求められます。例えば、特殊な形状を持つ電子機器や、曲線的なデザインが必要なケースでは、CNCマシニングが正確に基板を削り出すことが可能です。これは特に、医療機器や航空宇宙機器など、高度な信頼性が要求される分野での応用が進んでいます。 ......

Oct 26,2024